Assurer la sécurité, la protection et le contrôle des bâtiments et installations est un impératif pour vous. Nous vous proposons des solutions diverses et efficaces pour gérer et protéger vos biens.
SICK, votre partenaire dans le monde entier
En sûreté, la partie se joue au niveau mondial. C'est pour cela que SICK est présent dans le monde entier. Nous sommes un partenaire indépendant, partout à vos côtés et toujours disponible.
Plus tôt vous nous consultez, plus nos conseils sont efficaces pour vous assister dans la conception et la mise en oeuvre de votre projet. Avec nos offres de formation, nous vous apportons les connaissances produit nécessaires pour des solutions certifiées et performantes.
Description et avantagesDans le domaine de la sûreté, on distingue deux types d'application pour les périmètres, clôtures et murs : la surveillance de zone et la détermination de position.
Pour la surveillance de zone, un logiciel intégré dans le capteur gère tous les champs de surveillance. Le système assure automatiquement la « surveillance » des zones, c'est-à-dire qu'une sortie TOR est activée en cas d'intrusion dans un champ, ce qui déclenche une alarme. Ce dispositiffonctionne également avec des objets, qu'ils se déplacent ou non. Pour la détermination de positionnement, les mesures sont traitées par le capteur.
Ainsi, les appareils sont paramétrés pour que les petits animaux, les intempéries ou les passants ne déclenchent pas d'alarmes non-désirées. En outre, un élément important est pris en compte : la protection de la vie privée. En effet, contrairement à d'autres équipements de protection, les capteurs SICK n'enregistrent que des contours, pas des photos réelles. Cela signifie que l'on peut savoir que quelqu'un est présent dans la zone surveillée, mais pas de qui il s'agit.
Scrutateurs laser
Produits recommandés : LMS111 | LMS2xx outdoor | LD-MRS | LD-LRS outdoor | LMS13x
Description et avantagesLors de la surveillance des espaces ouverts, lesscrutateurs laser SICK sont généralement montés à l'horizontale. En cas de besoin, il est possible de définir plusieurs zones de détection pour chaque scrutateur (fonction standard). Les accès et les zones de passage peuvent être ignorés, ce qui permet une circulation normale du public.Une alarme est active par zone de détection définie. Les dysfonctionnements liés à des conditions ambiantes défavorables sont éliminés directement par le scrutateur, ce qui garantit un taux réduit d'alarme non-souhaitée. Grâce à ces alarmes affectées par zone, il est possible de surveiller un secteur choisi et de piloter les caméras existantes.
Ce système présente l'avantage d'afficher les images sur les moniteurs en fonction des événements, et ainsi de soulager nettement le personnel de surveillance.La forme paramétrable des zones à surveiller et lasimplicité d'installation des appareils sur le bâtimentconstituent des atouts supplémentaires.
Produits recommandés : LMS111 | LMS2xx outdoor | LD-LRS outdoor | LMS13x
Description et avantagesPour la surveillance de la façade, les scrutateurs laser sont généralement montés à la verticale. La taille des champs de surveillance et la possibilité de définir plusieurs scénarios (cf. exemple commutation jour/nuit) permettent de réduire le nombre d'appareils nécessaire, pour une protection tout aussi efficace qu'économique.
Le contour du sol ou la clôture du bâtiment sert deréférence. Le système vérifie en permanence sa présence (mesure de distance). Toute divergence par rapport à cette référence, par ex. à cause de mouvements du sol (excavation) dans le champ de surveillance ou de manipulations du scrutateur laser (démontage), déclenche un signal d'alarme.
Les scanners sont largement insensibles aux perturbations ambiantes telles que la pluie ou la neige. Le taux d'alarmes non-désirées est donc très faible, ce que confirme la certification du TÜV Süd.Pour les plus petites surfaces, on peut aussi utiliser des rideaux de détection ou autres capteurs à détection 2D.
Système de vision V200
Rideaux de détection
Produits recommandés : - Scrutateurs laser : LMS111| LMS2xx outdoor | LMS13x- Systèmes de vision : V200 Work Station Extended- Rideaux de détection : MLG | SGS
Description et avantagesPour la surveillance des toits plats, les scrutateurslaser de SICK sont généralement montés directement sur le bâtiment. Il n'est pas nécessaire de recourir à de coûteuses installations ou à des structures rapportées sur le toit.Le champ de surveillance du système est placé à environ 30 cm au dessus du sol, pour détecter et signaler toute tentative d'intrusion en rampant dans la zone d'alarme. En outre, la limite du champ peut dépasser légèrement le rebord du toit, ce qui permet de détecter rapidement les échelles. La disposition des champs, le choix de la taille des objets à détecter et le temps de réaction réglable permettent d'éviter tout déclenchement "intempestif" de l'alarme par des animaux (oiseaux) ou des feuilles qui se déplacent dans le champ (fonction de filtrage).
Produits recommandés : LMS111 | LMS13x | LMS2xx outdoor | LD-LRS outdoor
Description et avantagesL'accès à une porte ou à un tourniquet peut être surveillé grâce à l'utilisation de cellule ou de systèmes qui reconnaissent un code spécial et autorisent l'accès de façon fiable. Pour cela, on utilise la technologie éprouvée de la lecture de codes à barres ou des technologies plus récentes telles que la RFID, en appliquant par exemple la norme ISO 14443 (cryptage spécial).
Les capteurs 2D et 3D tels que les barrières optoélectroniques, les rideaux de détection, les scrutateurs laser et les systèmes à caméra, offrent différentes possibilités de contrôle d'accès.
Dès le choix du capteur, on décide si on veut être informé qu'une personne tente d'accéder à un endroit sans autorisation ou du nombre de personnes se trouvant dans une pièce pour contrôler des dispositifs parallèles tels que le chauffage, la climatisation ou la ventilation.
Lecteurs de codes à barres
Barrières optoélectroniques
Produits recommandés : - Scrutateurs laser : S100 | LMS111 | LMS12x| LMS13x- Lecteurs de codes à barres : ICR80x | CLV50x,- Rideaux de détection : MLG | ELG- Barrières optoélectroniques : WT | W100 | V180-2
Description et avantagesIl faut protéger les peintures et les sculptures contre le vandalisme, intentionnel ou non et contre le vol. Une détection non-désirée constitue un défi particulier pour les capteurs, car l'information de détection doit être envoyée sans priver les conservateurs, les amateurs d'art et autres personnes intéressées du plaisir des oeuvres.
Plus la protection est invisible, précise et fiable, mieux on peut satisfaire ce besoin sans négliger la sécurité. Les scrutateurs laser ont diverses utilisations : protection des tableaux / murs (à la verticale) ou des plafonds / sols (à l'horizontale).
Pour des objets tels que les sculptures, bijoux, etc. placés dans des niches murales, les rideaux de détection ont fait leurs preuves. En détectant très rapidement l'intrusion, ils empêchent tout «vol » de l'objet surveillé. Contrairement à la protection des tableaux, en deux dimensions, les sculptures nécessitent une protection tridimensionnelle.Pour cela, on peut également utiliser un système de vision télémétrique.
Capteurs de vision / Systèmes de vision
Produits recommandés : - Scrutateurs laser : LMS10x | LMS12x- Capteur de Vision : V200- Rideau de détection : SGS