1950Premiers capteurs photo-électriques sur le principe de l'auto collimation, tournés vers la pratique dans le cadre de l'automatisation industrielle.
1951Le détecteur de proximité NT 1 : appareil de contrôle des impressions pour l'industrie de l’emballage.Premier rideau lumineux pour la prévention des accidents sur les machines de production.
1952Rideau lumineux statique de prévention des accidents avec miroir concave, sans roue à miroirs.
1956Premier moniteur à gaz de combustion optoélectronique sur le principe de l'auto collimation.
1957Premier dispositif d'alerte au brouillard sur les autoroutes.
1959Premier compteur optique rapide avec affichage et définition de valeur cible intégrée pour la détection rapide des petits objets.
1960Premier contrôleur de bobinoirs pour les fils textiles très fins (principe de l'auto collimation).
1962Premier scanner optique pour réguler les niveaux de remplissage.
1964Premier dispositif de contrôle de courbe pour guider une machine à fraiser en fonction d'un diagramme de construction – ancêtre de la machine à fraiser à commande numérique actuelle.
1967Identification par codes barres des bordereaux d'expédition, boîtes pliantes, tubes, etc. dans l'industrie pharmaceutique.
1970Premier détecteur de luminescence pour détecter les luminophores dans les objets.
1973Câble à fibre optique pour la détection de petits objets dans un espace limité.
1975Introduction de la diode à semi-conducteur pour la source de lumière dans les capteurs photo-électriques et les capteurs de proximité.
Premier rideau de sécurité pour le contrôle des capots de protection sur les presses à excentriques.
Premier lecteur de code à anneaux de couleur pour détecter les codes à anneaux de couleur des ampoules.
1976Premier scrutateur de zone en V, faisceau rotatif et réflecteur spécial dans la catégorie de sécurité 2 pour la sécurité des zones dangereuses.
1978Premier capteur photo-électrique pour détecter la position d'un réflecteur au moyen d'un élément récepteur en quatre parties.
Premier dispositif de mesure des gaz in situ pour le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote (méthode de corrélation à filtre).
1982Premier dispositif de mesure du débit volumique basé sur le traitement du temps de vol des ultrasons.
1985Premiers capteurs photo-électriques avec deuxième récepteur "à deux éléments" pour la détection d'un objet sur un arrière-plan clair (les surfaces qui interfèrent sont supprimées).Première utilisation de caractères de code imprimés pouvant être lus par un lecteur laser.
1986Premier spectromètre in situ à matrice de diodes pour la détection de l'oxyde de soufre, de l'oxyde d'azote et de l'ammoniac.
1989Première mesure de la distance par laser, sur le principe de la mesure du temps de vol des impulsions.
1991Première utilisation des scanners pour la sécurité des bâtiments (p. ex. sur les points d'entrée et de sortie, à l'intérieur et à l'extérieur).
1993Premier scrutateur dans la catégorie de sécurité 3 pour la protection des zones dangereuses.
1995Premier détecteur de couleur.
1996Premier produit à technologie à temps de vol pour le positionnement dans centres de stockage automatisés.
Premier capteur photo-électrique avec suppression de l'arrière-plan.Premier capteur photo-électrique miniature avec suppression de l'arrière-plan.Première application d'un scanner pour la mesure du volume.Premier lecteur à luminescence dans l'automatisation industrielle utilisant des LED UV.
1997La technologie de reconnaissance modulaire avancée SICK (SMART) permet d'identifier les codes barres endommagés.Premier détecteur de contraste avec apprentissage dynamique et haute fréquence de commutation.
1998Premier capteur de proximité photo-électrique insensible aux sources de lumière ambiante.
1999Premier capteur photo-électrique pour détecter les profils d'une ligne laser sur un champ de 32 x 32 pixels afin de déterminer la forme et la position des objets.Premier capteur de proximité bon marché et petit, basé sur la technologie du temps de vol.Premier capteur photo-électrique avec boîtier à revêtement en Téflon pour l'industrie électronique et l’industrie agroalimentaire.Premier lecteur de codes barres à autofocus intégré basé sur la technologie du temps de vol.Plus petit capteur magnétique fabriqué par extrusion.
2000Détecteur de vérins miniature.Système de bus de sécurité.
2001Lecteur de codes 2D à grande vitesse. Capteur de vision avec teach-In
2002Scrutateur laser à commutation de champ de protection dynamique pour systèmes à guidage automatisé.
2003Nouvelle génération de capteurs photo-électriques : le dispositif de mesure est constitué d’une matrice de mini récepteurs prenant en compte la position de l'objet à détecter ainsi que l'environnement.
2004Caméra 3D. Premier système de sécurité basé sur la vision avec un haut niveau de sécurité pour les presses.
2005IO-Link : communication continue à travers une interface capteur/actionneur innovante.
Les systèmes RFID identifient sans contact visuel entre le lecteur et l'objet à identifier.
2006Le plus petit scrutateur de sécurité S300.
2007Capteur CCD haut de gamme avec illumination intégrée
2009Navigation basée sur des points de repère naturels
2010Color Ranger E : la première caméra 3D haute vitesee au monde avec mesures colorimétriques haute performance.