1909
Erwin Sick est né le 3 novembre à Heilbronn et était le fils d'un conducteur de locomotive.
1924 - 1928
Formé dans l'optique, il était commis compagnon.
1928 - 1931
Elève au collège technique d'ingénierie de la lumière et d'optique de Göttingen.
1932
Début de carrière chez Siemens & Halske, Berlin, en tant qu'arithméticien en optique. Le département d'arithmétique est fermé au bout de six mois. Erwin Sick passe au laboratoire pour effectuer des tâches expérimentales d'arithmétique et de conception, en particulier dans le domaine du film en couleur.
1934 - 1939
Employé – initialement comme concepteur, puis comme ingénieur – chez Siemens, Bosch et Askania, travaillant sur des projets exigeants de développement sur les films couleur, la cinématique, les appareils d'astronomie et de physique.
1939 - 1945
Chef de laboratoire à l'usine d'optique de A.C. Steinheil & Söhne, Munich.
1944
Epouse Gisela Neumann.
1945
Se met à son compte : dans un vieux baraquement à Vaterstetten, près de Munich, où Erwin Sick vit avec sa femme, il poursuit avec ténacité ses objectifs de développement technologique pour produire des appareils électroniques d'optique. Erwin Sick subvient aux besoins de sa famille avec des radios qu'il fait lui-même.
1946
Il fonde le 26 septembre ce qui deviendra SICK AG : Erwin Sick, politiquement innocent, reçoit un permis des autorités militaires américaines pour "pratiquer sa profession d'ingénieur."
1949
Premières commandes lors de la 1ère édition de la foire "Achema" à Francfort suivant une longue interruption. L'Achema était une "exhibition d'appareils de chimie" organisée par les fournisseurs de l'industrie chimique.
1951
Lors du "Salon allemand des inventeurs et des nouveaux développements" à Munich en juillet, Sick présente le premier modèle en bois de son rideau lumineux et reçoit un certificat "pour performance créative exceptionnelle". Le brevetage, qui a lieu le 20 octobre, du rideau lumineux mis au point par Erwin Sick sur le principe de l'auto collimation, constitue une percée technologique et la base de toute une gamme d'appareils.
1952
Lors de la deuxième édition de "L'exposition internationale de machines-outils" à Hanovre, Sick présente le premier rideau lumineux de prévention des accidents commercialisable. Les commandes passées permettent la première production en série et, finalement, la percée économique de l'entreprise.
1954
Erwin Sick tente en vain d'obtenir un prêt de l'Etat libre de Bavière pour renforcer l'entreprise. Lorsque le Bade-Wurtemberg lui accorde, il déménage de Munich à Oberkirch dans le Bade.
1956
Délocalisation de l'entreprise et de ses 25 employés d'Oberkirch à Waldkirch – dans le bâtiment d'August Faller KG, An der Allee 7-9.
En octobre, Sick reçoit un brevet pour un nouveau type de capteur photo-électrique reflex qui deviendra plus tard l'une des meilleures ventes de l'entreprise.
1960
Création de l'"Institut de l'automatisation" à Munich pour le développement d'appareils optoélectroniques à destination de l'industrie. L'argument principal de Sick pour la création de cette organisation dans la capitale bavaroise est la pénurie d'ingénieurs qualifiés à Waldkirch.
1971
Erwin Sick reçoit la Grand-Croix de Première Classe de l'Ordre du Mérite de la République Fédérale d'Allemagne par le Ministre de la Justice Rudolf Schieler, à l'occasion du 25ème anniversaire de la création de l'entreprise le 26 novembre.
1976/77
Construction du bâtiment dans la rue Sebastian-Kneipp. Le bâtiment à l'adresse An der Allee 7 – 9 est rendu à la ville.
1977
Déménagement dans la nouvelle usine de la rue Sebastian-Kneipp qui est toujours le siège de l'entreprise.
1980
Le 19 novembre, la Faculté pour les machines à l'Université technique de Munich délivre à Erwin Sick son doctorat honoraire en ingénierie, en reconnaissance de sa contribution "au développement scientifique et conceptuel des appareils optiques à évaluation électronique des signaux".
1982
Le 2 décembre, Erwin Sick reçoit la médaille d'or Diesel "pour ses nombreuses inventions en optoélectronique".
1988
Le 3 décembre, âgé de 79 ans, Erwin Sick succombe à un arrêt cardiaque.