Neben der Arbeit an der Uni ist es natürlich wichtig einen Ausgleich zu finden. Sydney bietet hier viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.
Die University of Technology ist im Bereich Engineering die renommierteste Universität in Australien und genießt einen ausgezeichneten internationalen Ruf. Sie legt den Schwerpunkt auf eine sehr praxisbezogene Ausbildung und hält enge Beziehungen zur Wirtschaft. Der sich mitten im Stadtzentrum befindende Campus ist leider nur mit 2 kleineren Grünflächen ausgestattet, jedoch entschädigen die zahlreichen Restaurants, Shopping Centers und natürlich die Nähe zu Darling Harbour, wo regelmäßig Aufführungen und Festivals verschiedenster Kulturen stattfinden.
Am Anfang des Semesters gibt es eine Einführungswoche in der zahlreiche Kurse, Campus- bzw. Büchereiführungen und Ausflüge angeboten werden. Dazu gehören z.B. ein Surf-Schnupper-Wochenende, eine „Dolphin-Cruise“ und ein Trip in die Blue Mountains.
Der Unterricht unterscheidet sich sehr zu der in Deutschland. Es wird mehr Wert auf kontinuierliches Lernen gelegt, was mit einer Vielzahl von Klausuren, Case-Studies und Präsentationen einhergeht. Ein besonderes Augenmerk bei den Assignments wird auf korrektes Referenzieren gelegt.
Die Lehrgruppen sind bis auf wenige Ausnahmen klein, sodass ein sehr gutes Verhältnis zwischen Dozenten und Studenten entsteht. Es war leicht, sich an das neue Studentenleben zu gewöhnen, da die Studenten unglaublich freundlich und hilfsbereit sind. Die Freude an den Kursen führte bei mir zu einer sehr hohen Motivation.
Insgesamt habe ich bis jetzt nicht nur fachlich sondern auch zwischenmenschlich sehr viel an der Universität gelernt. Ich freue mich schon jetzt auf das im März beginnende 2. Semester an der UTS in Sydney.
Freizeit
Zum einen gibt es Sportclubs in über 20 verschiedenen Sportarten an der Uni. Mit ein wenig Talent und Ehrgeiz kann man es dann zu den Uni Games in Gold Coast schaffen. Zum anderen gibt es auch viele allgemeine Sportangebote. Ich habe beides genutzt. in der Uni wurde ich Mitglied im Outdoor Adventure Club und zudem bin ich dem SUVELO Radsportclub beigetreten. Letzteres ist eine ziemliche Qual, denn die Trainingszeiten sind um 6 Uhr morgens, um nicht den gefährlichen Sonnenstrahlen der australischen Sonne ausgesetzt zu sein.
Im Outdoorclub habe ich schnell eine Gruppe von Freunden gefunden, die mich am Wochenende zu Ausflügen in die Umgebung von Sydney mitnahmen. Beim Bushwalking, Canyoning und Klettern habe ich dann auch die Bekanntschaft mit vielen australischen Tieren wie Kängurus, Wollabies, Wombats, Dingos, Kookaburras, etc. gemacht. Weniger angenehm ist es, wenn man im Zelt neben einer riesigen Spinne oder „Bull-Ants“ (Ameisen mit zwei roten „Hörnern“, die sehr schmerzhafte Bisse verursachen) aufwacht. Auch mit fingergroßen Blutegeln habe ich die Bekanntschaft gemacht!
Einer der tollsten Ausflüge war der Bush-Walk im Royal National Park südlich von Sydney. Bei einer Tageswanderung entdeckt man die verschiedensten Landschaften wie den Regenwald, wunderschöne einsame Strände und Felsen die weiß wie Schnee sind.
Natürlich gibt es außerdem jede Menge Möglichkeiten zum Sightseeing und ein Spiel in der Rugby League sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Weiterhin hat Sydney ein tolles Nachtleben: Es gibt viele Konzerte und in den Clubs und Pubs ist immer was los.
Im Studentenwohnheim bin ich Resident Networker geworden. Als Resident Networker organisiert man Events für alle Mitbewohner, wie z.B. Weihnachtsfeier, Barbecues und vieles mehr. Dies macht mir sehr viel Spaß und ich habe unglaublich viele Leute kennen gelernt.
So, das als Bericht von mir diese Woche.
Liebe Grüße,Lukas