Une appréciation du risque a pour but d’analyser les dangers potentiels d’une machine. Par dangers, on entend une lésion physique ou un préjudice en termes de santé. La norme harmonisée sous-jacente à la directive machines est identifiée EN ISO14121-1 et comprend une série d’étapes successives.
1. Définitions des limites de la machine2. Identification des dangers3. Estimation du risque4. Evaluation du risque5. Réduction du risque
Lors de la définition des dangers, il convient avant tout de définir les limites de la machine. Il s’agit :
Tous les dangers potentiels, situations de danger possibles et événements préjudiciables sont systématiquement consignés. Les dangers possibles ne sont pas les mêmes à chaque phase de vie, ce qui explique qu'ils doivent être considérés distinctement pour chaque situation.Pour une inventorisation complète des dangers, une liste sur la base de la norme EN ISO 14121-1 peut être utilisée.
La mesure du risque est définie pour chaque danger identifié. Le risque, provenant d’un danger en particulier, dépend de :
Différentes méthodes sont possibles pour définir le niveau de risque, parmi lesquelles le graphe des risques et la méthode de Fine & Kinney.
Après la définition du niveau de risque pour chacun des dangers, on détermine si les risques découverts sont suffisamment réduits pour pouvoir parler de « sécurité acceptable de la machine ». S’il en ressort que la machine est suffisamment sûre, l’appréciation du risque est terminée. Si certains niveaux de risque s’avèrent trop élevés, des mesures de réduction du risque doivent être prises.
Lors de la définition de mesures de réduction du risque, différentes priorités doivent être fixées :
On évalue systématiquement quelles directives et normes en vigueur s’appliquent pour y satisfaire.
Après la définition de chaque mesure de réduction du risque, l’appréciation du risque doit à nouveau être effectuée pour éviter que les mesures constituent elles-mêmes de nouveaux dangers pour la machine.